ETS5 App: Address by ID


ETS-Anwender können die physikalische Adresse von KNX Geräten mit Hilfe der KNX Seriennummer programmieren. Siemens bietet diese Möglichkeit bei KNX Produkten, die einen abtrennbaren Aufkleber mit der KNX Seriennummer haben.
Diese kann der Installateur an der entsprechenden Stelle im Elektroplan anbringen, damit der ETS-Experte die physikalische Adresse ohne drücken der Programmiertaste programmieren kann.
Dadurch, dass die Seriennummer als Barcode auf dem Aufkleber aufgedruckt ist, ist es auch möglich diesen mit einem Barcode-Scanner einzulesen.



APP-Info:

Dieses Dokument bietet einen Überblick, welche der Siemens KNX-Produkte über eine KNX-Seriennummer (auch KNX-ID genannt), in Klarschrift und/oder in Barcode-Format auf dem Gerätegehäuse verfügen.
Zudem verfügt eine Vielzahl der Geräte über ein beigelegtes bzw. abtrennbares Label, dass die KNX-ID ebenfalls in Klarschrift sowie im Barcode-Format führt und teilweise die MLFB1 / ASN2 Nummer angibt.
Die folgende Tabelle gibt einen umfassenden Überblick darüber, welche Geräte diese Methode unterstützen (siehe Tabelle in "Produktüberblick").
1: MLFB = Machinenlesbare Fabrikatsbezeichnung
2: ASN = Article Serial Number


 
Address_ID  
Titel

Download

SIEMENS Address by ID
Produktüberblick
Diese Software kann nur aus dem KNX-Online Shop heruntergeladen werden. Sie müssen hierfür ein registrierter Benutzer bei der KNX sein.